This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8424EVM:关于铜箔厚度。

Guru**** 2656095 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8424EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/949397/drv8424evm-about-copper-foil-thickness

器件型号:DRV8424EVM

大家好、

您能告诉我 EVM 的铜箔厚度是多少?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    DRV8424EVM 是一个厚度为62mil 的4层电路板;顶层和底层为2oz 铜(~70µm 厚或 2.8mil);内层为1oz 铜(~35µm 厚或 1.4mil)。