This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10975:请让团队回答有关 DRV10975速度调节输入的问题

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10975, DRV10975EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/947782/drv10975-please-ask-the-team-to-respond-to-questions-regarding-drv10975-speed-regulating-input

器件型号:DRV10975

您好、团队好、请帮我指导 DRV10975 PWM 速度调节控制输入到 GUI 环境中设置的速度调试问题当前无刷电机平稳运行、 希望知道 PWMIN 的输入在什么情况下可以使设备达到速度我在测试后没有刻录程序速度调节功能谢谢您、请尽快回复以获得支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请让团队回答有关 DRV10975速度调节输入的问题 DRV10975EVM 电位器模拟输入速度调节不能分步进行、使用 PWM 时只有一个速度是相同的问题、 请问技术团队 DRV10975GUI 无法实现两种速度调节方法?请致电团队、我是否设置了错误的程序或无法模拟 DRV10975GUI 中的 DRV10975EVM、以及 PWM 运行速度问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    感谢您在 MD 论坛中发布您的问题。 我认为我并不完全理解您的问题、但让我尝试回答您的问题。

    我猜您的问题是速度调节以及如何改进速度调节。 您希望实现的速度调节百分比是多少? 您能否提供 RM、KT、最大速度、极对和器件寄存器配置等电机参数? 我可以查看并给出建议。  

    此致、

    Vishnu。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、很高兴能够与大家讨论 DRV10975电机速度35、000 RPM、KT:63线圈电阻3.8欧姆。目前、电机运行正常。 唯一的问题是、我可以在 GUI 速度指令中看到电位计调整数据、而 GUI 显示的电机转速不会与电位计或 PWM 速度调节同步变化。我渴望在这里大规模生产产品。 请知道。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需确定、您在以下屏幕截图中突出显示的框中看到的电机速度是否与实际速度不匹配? GUI 中以 RPM 为单位显示的电机速度错误、这是一个已知问题。 我建议测量 FG 引脚的频率、因为这将提供准确的电机转速结果。

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我在 GUI 中观察到电机速度指令发生了变化、 指令未更改电机的实际速度。这是因为程序未写入 EEPROM 吗?写入器件后、程序是否会更改控制速度?请期待您提供解决问题的指导。

    在工作中度过美好的一天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、添加一个问题:我在论坛上看到了您的答案。 我是否可以询问是否无法控制 DRV10975?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不是器件级问题。 这是 GUI 中的一个问题、GUI 使用错误的公式将寄存器0x11和0x12 (Motorspeed1和 Motorspeed2寄存器)读回的值转换为以 rpm 为单位的实际速度。 然而、以 Hz 为单位的电机速度和 FG 引脚的频率应该是准确的。  

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。我可以这样理解:由于 GUI 问题、速度指令无法控制为电机速度的变化。 将程序烧写到器件中后、器件将按照速度指令工作。 我可以开始将文件刻录到设备吗?我希望您能度过一个愉快的周末

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有点困惑。 您是否说 GUI 中以 RPM 表示的速度不随模拟速度输入命令的增加而增加? 您是否测量了电机的实际速度以确认速度不会随模拟速度输入命令的增加而增加? FG 引脚中 PWM 信号的频率将为您提供以 Hz 为单位的电机速度。 您能否测量 FG 引脚的频率以了解电机的实际速度是否通过模拟速度输入命令发生变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请举手。 问题已经解决。 祝你好运