This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8884EVM:DRV8884/5/6 EVM 之间的 IC 热条件比较

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8884, DRV8885, DRV8886
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/942726/drv8884evm-ic-thermal-condition-comparison-between-drv8884-5-6-evm

器件型号:DRV8884EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8884DRV8885DRV8886

大家好、团队、

我收到了客户关于 EVM 上的 DRV8884/5/6热测量结果的问题。

他们测量了所有条件相同的器件、发现几乎没有什么差异。

DRV8884:+14.6℃μ A / DRV8885:+20.6℃μ A / DRV8886:+14.8℃μ A

根据结的数据表热性能信息、DRV8884和 DRV8885是相同的、DRV8886低于两者。

Ron (Hs+LS)是 DRV8884/5/6的压路器。 因此、他们估计结果将按 DRV8884/5/6的顺序更大。

您能给我们建议一下为什么我们会看到这些差异?

EVM 应采用相同的布局、但分立式元件容差可能会造成这种差异?

提前感谢您的支持。

此致、

小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北岛-圣

    当他们测试三个 EVM 时、室温是多少? 它们是否会在输出端增加负载? 如果它们不增加负载、则温度与 FET RDS_ON 无关。

    "它们测量了所有条件相同的器件" Vin、Iout、环境温度… 如果有波形显示相同的条件、则可能会缩短调试时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang-San、

    感谢你的答复。

    我直接根据您的问题发送了电子邮件、因此请将主要信函移至此处。

    此致、

    小岛上的 Kazuki