请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8884EVM 主题中讨论的其他器件:DRV8884、 DRV8885、 DRV8886
大家好、团队、
我收到了客户关于 EVM 上的 DRV8884/5/6热测量结果的问题。
他们测量了所有条件相同的器件、发现几乎没有什么差异。
DRV8884:+14.6℃μ A / DRV8885:+20.6℃μ A / DRV8886:+14.8℃μ A
根据结的数据表热性能信息、DRV8884和 DRV8885是相同的、DRV8886低于两者。
Ron (Hs+LS)是 DRV8884/5/6的压路器。 因此、他们估计结果将按 DRV8884/5/6的顺序更大。
您能给我们建议一下为什么我们会看到这些差异?
EVM 应采用相同的布局、但分立式元件容差可能会造成这种差异?
提前感谢您的支持。
此致、
小岛上的 Kazuki