This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我需要设计单相180VDC (2kW) PMDC 电机速度控制驱动器

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00365, TIDA-00778, INA303, DRV8412, TIDM-THREEPHASE-BSDC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/947026/i-need-to-design-single-phase-180vdc-2kw-pmdc-motor-speed-control-driver

主题中讨论的其他器件:TIDA-00778INA303DRV8412

大家好、

你好。

我们收到了客户提出的查询、他们在寻找能够满足他们要求的 IC 产品。 让我不要错过任何一个
信息、我将复制下面的信息。

"我需要设计单相180VDC (2kW) PMDC 电机速度控制驱动器。 它应该能够从230VAC 50Hz 电源供电。 您是否有用于此目的的 IC?"

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅纳德、大家好、下午好。  我们已收到您的查询并将其转发给我们的工业系统电机驱动团队、以供审核和响应。  由于周五晚上在弗莱辛、请让拥有设计团队最迟于周一至周二回应。

    此致、
    John Fullilove

    参考设计操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    你好、

    有关此查询的任何更新?  

    感谢您的参与、并期待您的善意回应。

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、您好!

    感谢您的参与。 我假设您是指单相有刷 PMDC 电机、而不是单相无刷直流电机?

    我们没有适用于>60V 有刷直流电机的集成解决方案,我将在下面列出我们拥有的解决方案。

    对于有刷直流电机、我们提供了集成解决 方案:www.ti.com/.../products.html、但最高只能达到60VDC、基于 MCU 的解决方案、适用于有刷直流驱动器且受75V/10A 保护的全桥功率级参考设计:www.ti.com/.../TIDA-00365。 我知道这不是您想要的。

    对于高达320VDC (整流交流电源)的较高直流链路电压和2kW 的额定功率(我假设额定电流在10A 范围内),我们没有参考设计。

    因此、我们只能提供子系统选项、例如硬件和软件示例参考。

    我可以向您指出的是 TIDA-00778: https://www.ti.com/tool/TIDA-00778、这是一款具有非隔离式半桥栅极驱动器(UCC22714)和基于低侧分流器的电流感应(INA303)的320VDC 三相功率级。 当我们卸下一个半桥并仅使用单个直流链路分流器时,我们将得到一个支持320VDC 链路的全桥,然后我们将以电桥模式操作电机,以进行双向电流控制。 在这种情况下、电流和速度控制将在 MSP430或 C2000等 MCU 上运行。 如需了解无刷直流电机控制的示例代码 、例如使用 H 桥有刷和步进电机控制解决方案:www.ti.com/.../TIDM-THREEPHASE-BSDC。 此设计基于 C2000 MCU 和52V 集成双全桥(DRV8412)。   

    您可以选择哪种非集成方法?   


    谢谢。  

    此致、

    Martin Staebler