This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:DRV8323S

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/940774/drv8323-drv8323s

器件型号:DRV8323

您好、TI 团队、

我们使用 SPI 接口在微控制器和栅极驱动 DRV8323S 之间进行通信。 我们仅使用连接到 SDO 引脚的10k 上拉电阻器、遵循数据表中所述的硬件建议。 我们在 SDO 上记录了大约600ns 的缓慢上升时间。   

parall 中没有容量。 你有什么看法?

通道 C1 :芯片选择

通道 C2 :SDI

通道 C3 :时钟(560kHz)

通道 C4 :SDO

Pierrick Ecoeur

pierrick.ecoeur@sonceboz.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierrick、

    看起来照片加载不正确。 如果以下答案不足、您能否保存图片并使用导入功能、而不是直接复制并粘贴到答复框中?

    简短答案、

    我建议使用一个较低值的上拉电阻器进行实验、因为这样做没有问题。 这应减少线路上的上升和下降时间。  

    更长的答案

    数据表表表表1中的建议组件表示"上拉电阻器"(如下所示)。 这允许用户灵活使用、并确认其他因素会导致线路上的上升和下降时间。 应用部分显示10k Ω、但这是基于我们在开发过程中进行的 EVM 和原型设计的推荐起点。

    信号的上升和下降时间由等效上拉电阻(R)和线路上的等效电容(C)决定。 感谢您注意到、没有外部并联电容器、但等效电容也取决于寄生电容。 这可能来自布线长度、电线长度、元件封装、MCU I/O 和 DRV I/O 结构。  

    寄生电容中的主要元件是 MCU 和 DRV 的 I/O 结构。 由于我们只能预测 DRV I/O 结构、因此我们可以概括需要的上拉电阻范围。 由于我们无法预测 MCU 的 IO 结构、因此我们确认根据 I/O 拓扑和工艺、寄生电容可能会更低或更高。

    一般而言、大多数用户会尝试一些上拉电阻器值、并根据波形增大或减小该值。 可以在 SPICE 仿真器中对等效电容以及上拉电阻器进行建模、以查看预测的上升时间、但大多数人决定查看波形、更改电阻器值、更改 BOM 并替换现有电路板上的值。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cole、

    感谢您的回答。

    我使用10k 上拉电阻器导入下图。

    我使用较低的上拉电阻1.5k Ω 重复测试、见下图。 上升时间减少约90ns。  

    我们 MCU 的 I/O 电容约为5pF、PCB 上的走线长度小于20mm。 您知道内部栅极驱动器的寄生电容吗?

    90ns 的 Trise 似乎是可以的?

    此致、

    皮耶里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierrick、

    如果您愿意、我可以查看我们器件的电容、但您似乎已经获得了所需的数据。

    本质上、SDO 线路需要超过半个时钟周期才能上升到10k 欧姆的最终值、第二张图片显示 SDO 在半个时钟转换的高电平时间之前达到其最终值 (或在时钟周期的一半之前)、这要好得多(从数据完整性的角度来看、"确定")。 这意味着、您可以将其保持在1千欧姆、而不会出现任何问题。

    如果您再次进入开漏数字输出、我可以向您提供的一般建议是、您应该尝试使用您可以使用的最大上拉电阻器、而不会影响数据完整性。 这是因为开漏输出将信号保持在低电平、这意味着有电流流经上拉电阻器(消耗能量)。

    数据完整性通常由您使用的协议定义。 例如、I2C 可能需要在下降时钟信号边沿之前的某个时间(例如10ns)内将信号电压要求在目标1或0的33%以内。 我不知道手头上的 SPI 协议、但我假设需要一些 t_hold 和逻辑高电平或低电平值才能在通信线路上成功读取1或0。 根据经验、我使用"信号在1/4时钟周期(或1/2时钟高电平时间)内达到最终值"作为经验法则。

    因此、您可以查找 SPI 通信并了解所需的参数、并增大电阻器以确定理想的理论电阻器。 或者、您有电路板和代码、您可以将其换掉、查看波形并查看交易是否成功。

    最棒的

    Cole