This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RS:适用于 BLDC 48V 50A 驱动电机的最佳参考设计或 EVM 或 BoosterPack

Guru**** 2578755 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, BOOSTXL-DRV8323RS, DRV8323, DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/945570/boostxl-drv8323rs-best-ref-design-or-evm-or-boosterpack-for-bldc-48v-50a-driving-motor

器件型号:BOOSTXL-DRV8323RS
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379DDRV8323DRV8353

您好!

我会向您提供有关我们必须使用50A RMS 电流驱动48V BLDC 电机的演示信息

想要使用以下评估板 LAUNCHXL-F28379D 作为计算单元、我想知道 BOOSTXL-DRV8323RS 作为功率器件的评估板是否具有最佳性能、或者在连接计算时是否存在不同的东西。

当然、我们必须在 MOSFET 上提供散热器、并查看感应电阻器、但可能还有一些我没有见过的更好的东西。

也许我们有更适合此用途的 EVB 参考设计?

非常感谢、

Antonio