This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:nFAULT 中的"n"是指"不是"?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/938843/drv8301-does-the-n-in-nfault-mean-not

器件型号:DRV8301

数据表显示"nFAULT 引脚指示何时发生了关断事件。 这些事件包括过流、过热、过压或欠压。 请注意、nFAULT 是一个开漏信号。 当栅极驱动器在启动期间为 PWM 输入做好准备时、nFAULT 将变为高电平"

这是不是说、当发生故障时、引脚变为低电平、在正常情况下、引脚为高电平? 一般而言、当数据表上的输出引脚以字母"n"开头时、它是用于表示"不"? 例如、当没有过流/温度警告时、引脚 nOCTW 为高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    nFAULT 中的 n 表示该引脚为低电平有效、您可以更正的是、当发生故障时、nFAULT 引脚变为低电平。 这是 TI 惯例、nOCTW 引脚也是如此。

    此致、

    -Adam