This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3245E-Q1:功率耗散

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1162156/drv3245e-q1-power-dissipation

器件型号:DRV3245E-Q1

尊敬的团队:

我们是否有驱动器功率耗散工具? 如果没有、您能告诉我计算公式吗? 谢谢!

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、  

    让我来看看这一点、并希望在本周中再次与您讨论。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    我与团队进行了核对、确认我们有一个计算器来计算 DRV3245的驱动器功率耗散。 我希望明天能提供给你们。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    我已连接 DRV3245的功率耗散计算器。

    此致、

    Anthony Lodi

    e2e.ti.com/.../DRV3245-Driver-Power-Calculator.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的帮助!

    请帮助您澄清如何使用?  许多线路被屏蔽了、我看不到它们。 是有目的吗? 如何选择第6行到第11行? 如何选择第25行?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    正确的做法是、存在多条隐藏线、这是出于目的完成的。 仅显示与客户有关的输入和输出线路。  

    对于第6-11行、可选择的选项为:PWM、ON 或 OFF。 对于正弦电机控制(包括 FOC)、您将拥有全部3个高侧和低侧 PWM。 对于梯形控制、您将有一个相位 PWM、一个相位处于高阻态、一个相位处于低侧 MOSFET 打开状态。 这将影响驱动器的功率、因为 MOSFET 的开关次数越多、从电荷泵和 VCP_LSD 内部稳压器汲取的电流就越大。 如果客户使用正弦或 FOC 控制、他们可以将线6-11保留为所有 PWM。  

    对于线路25、这只是不属于电荷泵的开关损耗的一般数字。 最好将其保持为10%。

    此致、

    Anthony Lodi