This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:升压板

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711, DRV8452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1161626/drv8711-boost-board

器件型号:DRV8711

我目前正在设计中使用 DRV8711-BOOST 板。 我尝试驱动的电机具有以下规格;

相位电阻:1.0mohms

相位电感:3.5mH

额定电流:3.5A

我分别对寄存器0至寄存器6使用以下设置:d10、3FF、030、180、 510、F40、050

无论使用何种设置、我都会偶尔收到通道 A 或 B 前置驱动器故障。 因此、我无法可靠地运行电机。

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    您是否尝试过不同的 IDRIVE 设置?  下面是一个有关为您的系统选择它的页面:  https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/796378/faq-selecting-the-best-idrive-setting-and-why-this-is-essential

    我们发现避免这种情况的最有效方法是将前置驱动器输出电流设置为其最低电平。 请尝试以下设置。

    • IDRIVEN = 100mA
    • IDRIVEP = 50mA
    • OCPTH = 750us
    • OCPDEG = 8us

    以下是有关此问题的其他一些主题: Link1  Link2  

    DRV8711是一款相当旧的器 件、如果这是一种新设计、您可能希望考虑使用较新的器件- DRV8452是一款集成式步进电机驱动器、因此您无需外部 FET、峰值为4A、峰值为8462峰值为5A。   https://www.ti.com/motor-drivers/stepper-driver/products.html#p248=3.5;8&p2716max=40;70

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议以及线程链接。 我使用了您建议的设置、并将100欧姆电阻器与 A 和 B LS 驱动串联、在我开始获得通道 A 过流关断之前、它工作了大约30分钟。 从那时起、如果没有每次重复出现相同的过流故障、我就无法成功运行。 我认为通道 A MOSFET 可能会损坏、因为我可以从电路板上闻到不良的气味、尽管没有明显的烧毁元件迹象。 所有 MOSFET 也不会发热。

    我发现、在我们的应用中、反 EMF 真的很高。 是否有解决此问题的推荐方法?

    在再次测试之前、我需要维修电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    这是进度、但很显然、板在30分钟后仍然无法正常工作。   

    您使用什么微步进和衰减模式?  我建议使用高微步进(1/128或1/256)、因为它应能产生更平滑的信号和更受控的 BEMF。  我还建议尝试 自动混合衰减模式、因为这会产生平滑的信号。  尝试所有衰减模式、并比较示波器上的信号以找到最干净的模式。   

    鉴于您可能遇到的驱动程序故障、我可能还会在下一次测试开始时将 OCP 级别设置得更低、只是在调整设置时尝试保护器件。   

    下面是一个与 BEMF 相关的应用手册:  https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/posts/art-of-stopping-the-motor-vm-pumping 和不同的衰减模式:  https://www.ti.com/lit/an/slva321a/slva321a.pdf#page=1

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    如果电流约为3.5A 或更高、我将监测 MOSFET 温度并检查它们是否变得过热。

    此致、

    Grzegorz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我使用1/4微步进。 虽然较高的微步进看起来工作正常、并且要安静得多、但我没有获得所需的高微步进速度。 我正在使用混合衰减、我也尝试过自动混合衰减。 混合衰减会使信号稍微平滑一点。

    我设法修复了电路板并尝试了多种不同的设置、但它再次失败、出现相同的故障。

    同时、我会搁置这件事、因为我没有更多的零件来维修电路板。 再次感谢。

    此致、

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregorz、

    奇怪的是、MOSFET 只是发热。 他们永远不会变热。 我用 FLIR 摄像头看着它们。

    此致、

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    以更深入地了解故障 MOSFET。 首次出现故障时、属于通道 B2 LS 和 HS 的 Q4出现故障。 两个 MOSFET 都无法正常工作。

    此致、

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    您能否详细介绍一下您的系统要求(电压、电流、失速检测或电流监控等特殊功能)、以便我可以为其推荐不同的器件和 EVM?   

    目前、我看到电机规格:

    • 相位电阻:1.0mohms
    • 相位电感:3.5mH
    • 额定电流:3.5A

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我们由48VDC 电源供电、电流源高达10A。 电流监控等功能是可选的、但失速检测是必需的。 我们还需要能够轻松切换微步进。

    谢谢。

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    选择合适的驱动器更重要的一点是最大 电机相位中需要的 IRMS 或峰值电流。

    此致、

    Grzegorz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    我认为这部分可能对您非常有趣。   

    https://www.ti.com/product/DRV8462

    集成了低 Rdson FET 以及失速检测和许多其他功能、例如在不需要更高频率阶跃输入的情况下实现更高级别的微步进。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。 我们正在考虑我们的所有选择。 由于电源问题、我们必须考虑多种设计。

    此致、

    Jerry