This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353R:传播延迟变化

Guru**** 1128540 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353R, DRV8332, DRV8312, DRV8313, DRV8316
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1159091/drv8353r-propagation-delay-variation

器件型号:DRV8353R
主题中讨论的其他器件: DRV8332DRV8312DRV8313DRV8316

您好的支持团队、  

我们的客户希望了解  DRV8353R 的传播延迟(tpd)变化。

差异大于预期值。

在数据表中、未定义最小值和最大 tpd。

 您有这些数据吗?

此致、  

哇。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoo、

    感谢您将问题发布到 E2E。

    我打算在下星期中作出回应。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoo、

     

    我们只有 tpd = 200ns 的数据表规格。

     

    客户可能会看到栅极驱动输出中存在抖动。 由于逻辑中的同步 PWM 输入可在我们的器件中使用智能栅极驱动器件切换前置驱动器、因此可能会产生抖动。

    根据输入 PWM 上的时序、这些会导致1至50ns 的抖动。

    如需更多信息、请参阅以下 E2E、Aaron 在其中解释了有关抖动的更多信息。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1074739/drv8343-q1-jitter-on-gate-drive-output-in-independent-mosfet-mode?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=deadtime%2520jitter#

     

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    感谢您的快速回复!

    我会告诉他们。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Akshay San
    感谢您的回复。

    Shoo-San 以公司柜台负责人的身份向您提出了问题。

    我想问 一个有关 DRV8312和 DRV8332上传播延迟的相关问题。

    DRV8312和 DRV8332上的 MPU 和 DRV 器件之间的时钟差是否会导致相同类型的抖动?

    DRV8312和 DRV8313不是智能驱动器。 它们与栅极驱动器和 MOSFET 集成在一起。


    如果是、每个器件上的延迟范围是多少?
    它可能与器件处理时钟计时差异有关、对吧?

    此致、

    Takashi Kito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    感谢您的提问。 我将与我的团队协商、并打算在下周中之前提供回复。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

     

    集成 FET 驱动器也会有一些延迟。 这些延迟可在数据表中找到、如延迟时间或传播延迟。

     

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Akshay San。

    同步 PWM 逻辑输入是否不会产生抖动、从而在具有 TI 集成 FET 驱动器的器件中切换前置驱动器?

    此致、

    Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

     

    由于同步 PWM 开关、DRV8316等集成 FET 驱动器中可能会出现抖动。

     

    但在使用自举架构的器件中,我们没有抖动,因为 PWM 输入在逻辑上是异步的,以切换前置驱动器。

     

    下面是一个可能有用的附加资源。

    https://www.ti.com/lit/an/slvaf84/slvaf84.pdf

     

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Akshay San。

    您的意思是智能栅极驱动器具有抖动、因为同步 PWM 开关包含死区时间补偿。

    另一方面、DRV8332和 DRV8312等传统自举架构在逻辑上是异步的、这就是它们没有抖动的原因。

    我是对的吗?

    感谢您的合作。

    Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    我相信、由于输入同步、智能栅极驱动器具有高达50ns 的抖动。 在非智能栅极驱动器中、没有抖动、因为它们是异步的。

    在集成 FET 驱动器中、传播延迟会稍长一些。  

    此致、

    Akshay