This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8305EVM:使用具有 BOOSTXL-DRV8305EVM 的 TMS320F28069M 控制器查找 BLDC 电机的惯性识别

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8305EVM, TMS320F28069M, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1164740/boostxl-drv8305evm-to-find-inertia-identification-of-bldc-motor-using-tms320f28069m-controller-with-boostxl-drv8305evm

器件型号:BOOSTXL-DRV8305EVM
主题中讨论的其他器件: TMS320F28069MMOTORWARE

您好!

我正在尝试使用适用于 TMS320F28069M 控制器且具有 BOOSTXL-DRV8305EVM 的即时旋转运动和旋转工具来查找惯性识别。 使用 motoware 代码、我可以运行电机、但我尝试识别惯性、所连接的错误显示为"2004"。  我使用了以下过程 (硬件和连接正确)。 我能够使用 lab05b 运行电机)

1.我导入了 Motorware (C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\boostxldrv8305_revA\f28x\f2802xF69m)
\projects\CCS)连接到 CCS 并使用 Lab5C 来识别惯性。
2.in LAB5C TI 已在用户.h 内编写了一些已定义的电机、因此检查了我的电机的参数(Anaheim_BLY172S)
然后、我完成了构建以在 user.h (完成构建目标:"Proj_lab05C.out")上实现正确的 clickng、 生成了 proj_lab05C.out。
复制到 webapp 位置( C:\ti\guicomposer\webapps\InstaSPIN_F2802x69M_Univers)并将 proj_lab05c.out 重命名为 appProgram.out
只需运行 InstaSPIN_UNIVERSAL.exe 即可
6.我连接时出错

请更正上述错误的程序 (甚至是 ifolled lab5c 文档)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试按照实验用户指南在 CCS 中运行实验、并按照实验用户指南中的说明调整控制参数。

    BTW、运行识别实验时不要增加任何负载。