您好!
我正在尝试检查是否可以将开关频率设置为400kHz、但我在数据表中看到死区时间/消隐时间为8us。 在400kHz 时、PWM 周期为2.5us、因此我需要的消隐时间远小于该时间。

数据表中提到电荷泵频率为400kHz、我的理解是我们可以将频率设置为400kHz。 ![]()
1)是否可以告诉我、DRV8714可以设置的最短消隐时间是多少?
2)这是否意味着我们不能将开关频率设置为400kHz?
提前感谢您、
Geraldine
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试检查是否可以将开关频率设置为400kHz、但我在数据表中看到死区时间/消隐时间为8us。 在400kHz 时、PWM 周期为2.5us、因此我需要的消隐时间远小于该时间。

数据表中提到电荷泵频率为400kHz、我的理解是我们可以将频率设置为400kHz。 ![]()
1)是否可以告诉我、DRV8714可以设置的最短消隐时间是多少?
2)这是否意味着我们不能将开关频率设置为400kHz?
提前感谢您、
Geraldine
数据表显示最大 PWM 输入为100kHz (或更低取决于其他因素)、因此您无法使用400kHz PWM。
"9.2.2.1.4最大 PWM 开关频率驱动器的最大 PWM 频率通常由系统中的多个因素决定。 虽然 DRV871x-Q1器件可支持高达100kHz 的频率、但系统参数可能会将其限制为较低的值。"
BTW、典型的死区时间为350ns、可使用 SPI 串行数据接口添加额外的死区时间。
Brian
我们尝试使用 DRV8xxx 作为电源。 我们希望在汽车应用中使用它。
感谢您的投入和支持。
Geraldine
限制最大 PWM 频率的因素是什么? 是否可以使用更高的 Fsw、或者是否有 DRV8xxx 可以支持该频率?
谢谢、
Geraldine
Geraldine、
请完全阅读数据表中的第9.2.2节。 本节讨论了多种限制。
请考虑将 TI 众多符合汽车标准的电源控制器之一作为替代方案。
这样的操作可能会对您有所帮助:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps40090-q1.pdf
此致、
Ryan