This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:死区时间/最短消隐时间

Guru**** 692940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1163501/drv8714-q1-dead-time-blanking-time-minimum

器件型号:DRV8714-Q1

您好!

我正在尝试检查是否可以将开关频率设置为400kHz、但我在数据表中看到死区时间/消隐时间为8us。 在400kHz 时、PWM 周期为2.5us、因此我需要的消隐时间远小于该时间。

 

数据表中提到电荷泵频率为400kHz、我的理解是我们可以将频率设置为400kHz。

      1)是否可以告诉我、DRV8714可以设置的最短消隐时间是多少?

      2)这是否意味着我们不能将开关频率设置为400kHz?

提前感谢您、

Geraldine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geraldine、

    消隐时间规格不是器件的实际限制。  数据表的第9.2.2节详细讨论了频率限制。

    申请这样高开关频率的原因是什么?  应用是什么?   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="540890" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1163501/drv8714-q1-dead-time-blanking-time-minimum ]我正在尝试检查是否可以将开关频率设置为400kHz、但我在数据表中看到死区时间/消隐时间为8us。 在400kHz 时、PWM 周期为2.5us、因此我需要的消隐时间远小于该时间。[/QUERP]

    数据表显示最大 PWM 输入为100kHz (或更低取决于其他因素)、因此您无法使用400kHz PWM。

    "9.2.2.1.4最大 PWM 开关频率驱动器的最大 PWM 频率通常由系统中的多个因素决定。 虽然 DRV871x-Q1器件可支持高达100kHz 的频率、但系统参数可能会将其限制为较低的值。"

    BTW、典型的死区时间为350ns、可使用 SPI 串行数据接口添加额外的死区时间。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="6652" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1163501/drv8714-q1-dead-time-blanking-time-minimum/4376659 #4376659)]请求这样高的开关频率是什么原因?  应用是什么?   [/报价]

    我们尝试使用 DRV8xxx 作为电源。 我们希望在汽车应用中使用它。

    感谢您的投入和支持。

    Geraldine  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="106056" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1163501/drv8714-q1-dead-time-blanking-time-minimum/4377132 #4377132"]"9.2.2.1.4最大 PWM 开关频率驱动器的最大 PWM 频率通常由系统中的多个因素决定。 虽然 DRV871x-Q1器件可支持高达100kHz 的频率、但系统参数可能会将其限制为较低的值。"[/QUERP]

    限制最大 PWM 频率的因素是什么? 是否可以使用更高的 Fsw、或者是否有 DRV8xxx 可以支持该频率?

    谢谢、

    Geraldine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geraldine、

    请完全阅读数据表中的第9.2.2节。  本节讨论了多种限制。

    请考虑将 TI 众多符合汽车标准的电源控制器之一作为替代方案。

    这样的操作可能会对您有所帮助:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps40090-q1.pdf

    此致、

    Ryan