This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:让我了解速度环路控制下的减速控制

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1138081/mct8316a-let-me-know-about-deceleration-control-at-speed-loop-control

器件型号:MCT8316A

你(们)好

我想 知道速度环路控制的减速控制。

下图显示了速度变化的波形。
棕色是速度波形、红色是速度命令波形。

减速控制、似乎在两个步骤中减速。 KP 和 KI 的任何组合都不会发生这种变化。

是否有方法可以消除这种情况、更改参数?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、  

    我们的团队将审查您的问题、并在短期内跟进后续步骤

    此致、  
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenji、

    速度环路中的减速只能通过调整 MCT8316A 中的 KP 和 KI 参数来控制。  

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    即使调整 Kp 和 Ki 参数、该步骤也不会消失。

    我认为它与控制序列有关。
    它似乎通过在开环和闭环之间切换来执行某项操作。

    这是一款非常好的器件、但我无法使用它、除非我要使用的应用程序改善了减速响应。

    谢谢你。