This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:'IC_STAT'-行为

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8908-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1161798/drv8908-q1-ic_stat---behaviour

器件型号:DRV8908-Q1

大家好、团队、客户提出的问题:

哪个根本原因可以将 IC_STAT 的所有位设置为"1"?

它们可以在 GND 短路悬空期间看到该事件。

还有其他根本原因吗?

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Josef、

    我们的汽车驱动器专家今天就在外面、将在1个工作日内回来、谢谢!

    只是为了澄清-您是说当 GND 连接断开且电路板的 GND 保持悬空时会发生这种情况吗?   

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    感谢您的提问。

    我假设 IC_STAT=1意味着1b。 因此、IC_STAT =1b (0000,0001)表示 NPOR=1

    CLR_FLT 命令可能会发生这种情况。 我想客户在检测到 NPOR=1之前发送 CLR_FLT 命令。

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shinya、客户看到所有标志/位为1表示(0111 1111)。 BR Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    Josef 您好、

    很难相信所有故障标志都是1。 有时、我们会在 SPI 通信错误期间看到全部为1或0 -我不讨论 DRV8908-Q1、而是更通用的 GUI、MCU、评估工具通信错误。

    您评论了"GND 悬空"、因此我想与 SPI 相关的有线情况正在发生。

    此致

    Shinya Morita