您好!
我想知道在 SHx 和相位之间放置分流电阻器是否存在任何问题、如下所示: 
SNA 和 SPA 是电流放大器输入。
因此,有些问题对我来说是不清楚的:
1.这种方法是否适合 DRV8353S?
2.如果是、SNx 和 SPx 还应该 连接到上面显示的引脚?
3.如果无法实现#2、在哪里连接 DRV8353SRTA 的引脚9和10?
此致、
伊曼纽尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
伊曼纽尔、您好!
上述实现称为"直列式电流感应"、因为 CSA 分流器与相绕组"直列式"。
在官方 DRV8353数据表中、这里是您选择的 DRV8353S 型号的实现方框图

请告诉我们这是否解决了您的问题、如果解决了问题-请帮助将主题标记为这样
此致、
Andrew
伊曼纽尔、您好!
您的观察结果是正确的!
因此、如果您希望依靠 外部 CSA 解决方案来实现直列式电流感应、


此致、
Andrew