This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8803:DRV8803 EMI 问题

Guru**** 1215480 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8803
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1164794/drv8803-drv8803-emi-issues

器件型号:DRV8803

我们计划使用 DRV8803一次驱动4个电磁阀、电磁阀额定值为24V 和100mA。 如果一次使用4个电磁阀驱动、并且突然转动、则4个电磁阀中可能有2个或3个电磁阀、则会导致 EMI 问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shishod、

    我无法真正回答您的问题。 EMI 不仅取决于所驱动的螺线管数量、而且还取决于许多因素。  

    我建议观看此 培训视频 、其中提供了有关电机驱动器 EMC/EMI 注意事项的更多信息。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo Armet、

    感谢您的回复。

    我需要知道寄生电容值以找出噪声电流。 我的规格如下所示、

      

    DV CLAMP = 15V  

    dTOFF=0.3msec

     如果您有寄生结电容值,请与我们分享。如果您没有这个值,我能知道它是否会影响 场景(3个电磁阀打开/关闭),那么 INOISE 是否会影响第4个电磁阀?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shishod、

    结寄生非常低、我不希望它会影响 EMI 噪声。 它在频率可以处于高 GHz 范围的射频应用中变得非常重要。 对于电机驱动器应用、重要的是 PCB 布线的寄生效应、电源和电机电缆的长度等  

    我在另一 个培训视频中找到 了有关电机 EMC 设计指南的更多信息。  

    此致、

    Pablo Armet