This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8256:支持3.3V 逻辑电平

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8256EEVM, DRV8256, DRV8424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165005/drv8256-support-for-3-3v-logic-levels

器件型号:DRV8256
Thread 中讨论的其他部件: 、DRV8424

您好!  

数据表提到支持3.3V 逻辑电平、但我看不到任何关于如何支持这些逻辑电平的说明。 数据表显示 VIH 的范围为1.5V 至5.5V、因此我假设该值在某种程度上取决于外部基准轨。  

DRV8256EEVM 开发板看起来像是将 MSP430 3.3V 逻辑信号直接绑定到 EN 引脚和其他逻辑电平引脚、似乎没有任何东西为芯片提供外部电源轨。 但是、评估板使用 具有软件和硬件配置 的 DRV8424来仿真 DRV8256的运行、因此我不确定这是否是可靠的源。  

为了确保能够使用3.3V 逻辑电平驱动 PH 和 EN 引脚、我应该怎么做?  

我的应用中的 VM 为12V。  

谢谢、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    [引用 userid="541800" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165005/drv8256-support-for-3-3v-logic-levels ]我应该如何确保能够使用3.3V 逻辑电平驱动 PH 和 EN 引脚?  [/报价]

    DRV8256可支持3.3V 的逻辑电平输入。 这就是它在数据表中的含义。 只要输入电压介于1.5V 和5.5V 之间、驱动器就会注册一个逻辑高电平输入。  

    此致、

    Pablo Armet