请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8889-Q1 尊敬的团队:
当我们首次写入 OP_CTRL_1=01100110、SDI=00001000 01100110时、我们发现 SDO 的低8位是00000000、而不是 01100110。10ms 后、我们再次写入 OP_CTRL_1=01100110、SDI=00001000 01100110、然后 SDO 的低8位为01100110。 您能帮助分析原因吗? 为什么第一次写入失败?
它是否与以下描述相关? 但我不清楚下面的描述。 请帮您澄清这一点吗?

谢谢、此致、
雪利