This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837:内部结构

Guru**** 1449320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1161657/drv8837-internal-structure

器件型号:DRV8837

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

在测试过程中、电机被一个电阻负载所取代。 当输入 PWM 为低电平时、OUT1和 OUT2电压不能归因于0V

例如、当 VM 输入为5V 时、电机的一切正常;对于具有电阻负载的 IN1、PWM 为低电平、OUT1=2V、OUT2=3V。 客户想知道这是不是内部结构造成的。 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、您好!

    IN1和 IN2均为低电平、还是仅为 IN1?  如果 OUT1和 OUT2均为低电平、则 OUT1和 OUT2应均为高阻抗(高阻抗)、测得的电压可能与电路中存在但未放电的任何其他电容器相关。   

    它在电阻负载与电机上的工作方式应该相同。  您使用了什么电阻?  我们通常在电阻负载测试中使用4Ω Ω 电阻器。

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢您的支持。

    [引用 userid="525022" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1161657/drv8837-internal-structure/4368834 #4368834">您使用了什么电阻?  [/报价]

    使用了常见的引线电阻。

    以下波形是 IN1的 PWM、呈黄色、IN2一直为低电平(因此未捕获波形)、OUT1呈浅蓝色、OUT2呈紫色:

    下面是在100kHz PWM 波形输入端具有100欧姆负载的波形:

    MΩ 是100kHz PWM 波形输入端具有1 μ A 负载的波形:

    输出端似乎存在一些电容。 由于 PWM 较低、上下纹波较高、并且没有放电、因此会产生电压、对于低电阻负载、电压下降速度会更快一些。

    如果上述理解正确、则降低 PWM 波形频率应导致不同的波形。

    下面是1kHz PWM 波形输入端具有100欧姆负载的波形:  

    MΩ 是1kHz PWM 波形输入端具有1 μ A 负载的波形:

    从上面的波形可以看出、在低频时、波形保持的时间更长、并且可以清楚地看到类似于电容放电的曲线(输出环路中确实存在电容)。

    但是、客户检查了外设电路、没有发现任何电容。 他们想知道芯片内部是否有电容?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、您好!

    请让我再看一下这些示波器截图并回答您的问题。   

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、您好!

    感谢您的波形、非常清晰的图片和良好的描述。   

    您能否提供有关此测试目标的见解?  芯片的任何内部电容都应该很小、但不会为零。 而100 Ω 和1MΩ Ω 负载与5Ω Ω 电机电阻有很大不同。   在驱动电机或继电器时、发现电路板存在问题后、是否进行了此测试?   

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、您好!

    在 IN1和 IN2均为低电平时、器件处于高阻态、如您的图像所示:

    输出信号有效断开、然后缓慢地向下浮动至接地、然后根据下一个驱动状态拉高/低。 这种影响在1kHz 时比100kHz 更明显、因为信号在1kHz 下浮动了更多时间。   

    您可能需要查看 DRV8210 -它是一个类似的驱动器、 我们有大量库存。   

    此致、

    Jacob