This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:最大电机功率

Guru**** 2487275 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165828/mcf8316a-maximum-motor-power

器件型号:MCF8316A

我们有一个24V 电机系统、需要以6A 的电流驱动。器件规格似乎表明这是可行的、但在论坛中、我提到了70W 的输入功率限制。 这与35V、8A 规格相差太远。

为什么数据表中没有对此进行说明。 它是否为勘误表? 是否有任何权变措施? 该限制似乎没有热原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、找到了计算器、看起来很有道理。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!  

    感谢您发帖到 e2e 电机驱动器论坛-请查看我的以下答案:  

    在 MCF8316A 等内部 FET 器件(其中集成了 MOSFET 功率级以置于 IC 封装内)中、电机相电流会传导到 FET 的 Rdson 上、从而因功率耗散而产生热量)。 功率功率指南背后的原因实际上是热性能(请参阅下文)。  

    • 我们在70-80瓦左右的功率耗散方面消耗的功率超过了当今硅和 IC 封装技术的热性能。 温度过高将导致热关断触发或引起损坏。   
    • 您在24V 和6A 下的特定应用会导致组合超出70W 阈值、但24V、2A 或12V、6A 等不同的工作条件会更符合对该器件的期望。 每个电流/电压都有其自身的限制、但同时也有功率的组合限制

    如果无法接受集成 FET 的功率限制、TI BLDC 驱动器产品系列中还有其他外部 FET 解决方案

    集成 FET 器件的功率/热效应注意事项的进一步说明:  

    用于评估此器件功率/热性能的工具:  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!  

    太棒了!  

    很高兴找到您想要的答案-我在下面输入了回复、其中可能还有一些对您有用的其他信息(包括计算器工具)。  

    希望您有一个美好的一天、如果您需要进一步的支持、请务必告知我们。 谢谢!

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我相信您的回复也会帮助他人。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何像 MCF8316A 这样的无微控制器的电流或计划的外部 FET 解决方案? 目前、我们有一个基于微控制器的 FOC 解决方案、可以实现更高的功率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="542130" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165828/mcf8316a-maximum-motor-power "]我们有一个24V 电机系统、需要以6A 的电流驱动。

    我认为您不想在失速条件下对电机施加完全24V 的6A 电压、因此电源不是24V x 6A。 根据电机接线电阻、6A 电流可能仅需要8V 的电机电压。  

    因此、电机功率=(电压交叉电机- BEMF) x 电机电流。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!  

    这绝对是组织感兴趣的领域、因此我们非常感谢来自客户(如您自己)的反馈。  

    今天、我不能过于公开地谈论我们正在进行的开发或即将推出的发展蓝图、但请继续关注我们的 TI 电机驱动器 BLDC 产品页面、了解有关产品发布和促销的最新动态: https://www.ti.com/motor-drivers/brushless-dc-bldc-drivers/overview.html

    • 您正在考虑的设备通常属于集成控制的"MCX"产品系列分类、因此该部件的名称中将包含 MCF (FOC)或 MCT (Trap)。

    此致、  
    Andrew