This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:电流调节

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165140/drv8873-q1-current-regulation

器件型号:DRV8873-Q1

大家好、团队、

我的客户正在考虑使用 DRV8873-Q1来驱动电磁阀。

他们希望使用8.4A IOUT 运行他们的电磁阀。

问题

为了将此器件的 Iout 设置为8.4A、客户似乎应该禁用电流控制、因为 H 版本中的 ITrip 为6.5A、S 版本中的 Max ITrip 为8A。

很抱歉、我不知道、当禁用电流控制时、客户能否使用连接到 IPROPI 引脚的 Rsens 设置 IOUT?

似乎集成了比较器、并通过反馈 IPROPI 来调节 Iout、因此无需外部 MCU 即可从 IC 外部调节 Iout?

或者、客户是否需要将 ADC 或 MCU 连接到 IPROPI 引脚以调节 Iout?

下图来自应用手册: 使用 DRV 驱动螺线管(修订版 A)

此致、

基宽原

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="518653" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165140/drv8873-q1-current-regulation "]为了将此器件的 Iout 设置为8.4A、客户似乎应该禁用电流控制、因为 H 版本中的 ITrip 为6.5A、S 版本中的 Max ITrip 为8A。[/quote

    如果您希望持续电磁阀电流为8.4A、则应禁用 Itrip 调节、因为对于非 SPI、最大电流调节为6.5A;对于 SPI 版本芯片、最大电流调节为8A。

    但是,由于 FET 的热问题,TI 建议不要使用超过8A 的电流。 因此、如果您在 PCB 布局时特别注意具有良好的散热器、则只需通过设置 PWM 输入值来将螺线管电流控制在8.4A、而无需使用用于保护失速电机的 Itrip 调节、 但无论如何、电磁阀都是在失速模式下运行的。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian 回答正确。

    为了获得最佳散热性能、请考虑使用较低 Rdson 的器件、例如 DRV8244或 DRV8245。  这些器件具有低得多的 Rdson 和更少的内部功耗、从而实现更好的热性能。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、Ryan -San、

    感谢您的回答!

    我很困惑、如果 我想使用内部电流调节来驱动特定的电流值(Iout)、该怎么办?

    由于只有4个 SPI 版本选项,而 ITRIP 的 HW 版本只有1个选项(6.5A)。

      在禁用电流调节功能时、能否使用以下公式设置 Iout?

    还是应该计算 PWM 占空比以设置 IOUT?

    此致、

    基宽原

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库瓦哈拉-圣

    如果客户需要8.4A 电流、此时无法进行内部调节。  需要禁用内部调节。

    可以使用外部 ADC 通过 iPropI 输出来监控电流。  电流环路需要在 DRV8873-Q1外部闭合。  可以从外部监控 Ipropi 并调整 PWM 占空比。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="518653" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165140/drv8873-q1-current-regulation/4384128 #4384128"]

    我很困惑、如果 我想使用内部电流调节来驱动特定的电流值(Iout)、该怎么办?

    由于只有4个 SPI 版本选项,而 ITRIP 的 HW 版本只有1个选项(6.5A)。

      在禁用电流调节功能时、能否使用以下公式设置 Iout?

    还是应该计算 PWM 占空比以设置 IOUT?

    [/报价]

    您好、Kei、

    电流内部稳压器用于在发生不可预见的电机堵转情况或电机卡住时保护 FET 和负载。 对于驱动电磁阀的应用、除非输出导线短接、否则它是可预测的电流负载、因此我认为无需使用电流调节器。 此外、您 的8.4A 要求会导致电流稳压器始终跳闸、因此它仅提供8A 或6.5A、具体取决于您使用的芯片;因此、在使用电流稳压器时不会获得8.4A。

    要获得8.4A 电流、只需调节 PWM 输入、直至获得稳定的8.4A 电磁阀电流。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan -San、Brian -San、

    感谢您的详细回答!!!

    现在我完全理解了。

    此致、

    基宽原