This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:UVLO 复位

Guru**** 2487265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1162166/drv8889-q1-uvlo-reset

器件型号:DRV8889-Q1

您好!

我担心 VM 引脚的噪声是否会导致 IC 复位。

数据表显示、
'当 VM 引脚上的电压降至 VM UVLO 复位电压(VRST、最大值3.9V)以下时、SPI
通信不可用、数字内核关断、FAULT 和 UVLO 位为低电平、nFAULT 引脚为高电平。'

如果 VM 电压保持在 VRST 以下、复位需要多长时间?
我找不到数据表的描述。
请告诉我。  此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fumika-San、  

    我在数据表中也找不到这些确切的信息。  UVLO 的值范围从最小4.15V 到最大4.35V (典型值4.25V)不等、因此我确信该范围也是影响其跳变时间的因素。   

    让我向我们的设计团队询问这些信息。  通常需要3-5天的时间来响应 FYI。   

    同时、我可以向您保证、VM 引脚上导致 IC 复位的噪声对于该器件不是常见问题、只要您遵循建议的布局、大容量电容器和 VM 范围、我相信您将遇到 UVLO。   

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢您的回答。

    我们知道、VM 引脚上的噪声引起的 IC 复位对于该器件来说不是一个常见问题、也不会发生 UVLO。

    我们期待您对我们的询问作出答复。
    此致。

    Fumika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fumika-San、  

    我仍在等待我们的设计团队就该请求与我联系、我给他们发了电话、要求立即进行更新。  只能再呆几天。  感谢您的耐心等待。

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fumika-San、

    我们的设计团队说:

    低于 VRST 的 VM 上的快速骤降会导致20us 内发生数字复位、变化为+/- 30%。  

    此致、

    Jacob