This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:HW 寄存器行为

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165270/drv8714-q1-hw-register-behaviour

器件型号:DRV8714-Q1

大家好、团队、

客户 有关于 DRV871xS 驱动器的问题。

DRV 中的硬件寄存器是否有可能被环境影响以某种方式设置( 无需 SW 发送 SPI 命令)?

问题与 FUSA 有关

此致

Josef。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef、

    我已指派我们的专家作出答复。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    感谢您的提问。 这里是寄存器更改的情况。

    nSLEEP 引脚。

     如果 nSLEEP 引脚变为低电平输入、则所有寄存器将复位(默认值)

      

    -DVDD 引脚

     如果 DCDD 达到 POR 的阈值级别、则将重置所有寄存器(默认值)

    此表非常适合作为参考。 供参考。

    此致

    Shinya Morita