This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:PVDD 电平

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165614/drv8714-q1-pvdd-level

器件型号:DRV8714-Q1

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

什么是"飞跨电容拾取 PVDD 电平"?  如果输入为7V、是否可以为相应的 PVDD 电平选择7V? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    您能不能将我指向数据表中存在混淆的特定部分?  我无法在数据表中找到报价。  数据表或屏幕截图中的部分将非常有帮助。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的支持。

    PVDD 额定陶瓷电容是否以 PVDD 电压为基准? 例如、PVDD 为16V、电容器耐受电压至少为16V。还是该 PVDD 电平是指40V 的最大电压?  

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    立即了解、谢谢!  飞跨电容器的额定电压应达到所使用的 PVDD 电压。  如果 PVDD 为16V、请使用16V 电容器。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    [引用 userid="6652" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165614/drv8714-q1-pvdd-level/4386427 #4386427"]飞跨电容器的额定电压应达到所使用的 PVDD 电压。  如果 PVDD 为16V、请使用16V 电容器。   [/报价]

    您的意思是 、关于电容器电压容差、 仅仅大于 pvdd 是可以的吗? 对于极低的 pvdd 电压(例如4.9)、情况是否相同?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    正确、优先选择大于 PVDD 的值。  对于低 PVDD 也是如此、但电容器的大小应足以处理 PVDD 上预期的绝对最大电压。  最小值无关紧要。

    此致、

    Ryan