This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 全桥 N 通道功率 MOSFET 驱动器建议查询。

Guru**** 1212120 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8876, DRV8251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1166263/full-bridge-n-channel-power-mosfet-driver-recommendation-inquiry

主题中讨论的其他器件:DRV8876DRV8251

大家好、TI 专家

客户正在寻找全桥 N 通道功率 MOSFET 驱动器。

全桥 N 通道功率 MOSFET 驱动器。

规格如下所示。

使用:电机正向/反向转换

(线圈负载用于连接到电机侧的阀、以控制阀的相位从24V 变为 GND 的可变变化。)

2.电流:1A

电压:电机驱动电压24V

请推荐符合上述规格的商品。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grady、

    请建议使用 DRV8251。  还可以建议使用 DRV8876、因为它具有 iPropi 输出来监控电流...如果需要的话。   

    此致、

    Ryan