This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8860:DRV8860PWR 是否具有锁定转子检测和诊断检测功能?

Guru**** 2487275 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1166309/drv8860-does-the-drv8860pwr-have-locked-rotor-detection-and-diagnostic-detection

器件型号:DRV8860
主题中讨论的其他器件:DRV8873

DRV8860PWR 是否具有锁定转子检测和诊断检测功能?


此材料中的过流保护和检测是否与锁定转子相关?


如果它不符合锁定转子检测和诊断检测的要求、对于类似规格、还有其他建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表第8.3.3节中定义了所有保护。  有 OCP、但这用于输出短路。   

    您要驱动哪种类型的电机并进行额定电流?  我们提供了一些具有 iPropi 输出的 DRV8873等器件、可为您提供电流信息。  随着电流的增加、将指示失速。   

    此致、

    Ryan