This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412DDWEVM:PWM 输入100%,输出电机将不稳定

Guru**** 2487265 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412, DRV8962, DRV8962EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1164186/drv8412ddwevm-pwm-input-100-output-motor-will-unstable

器件型号:DRV8412DDWEVM
主题中讨论的其他器件:DRV8412DRV8962DRV8962EVM

大家好、

EVM 测试机器的实际电机驱动、电机为 DC48V、电流为3~5A。 (电源:DC48V/6A;+12V/3A)

在 DRV8412 EVM 工作模式下:

M3=0;M2=1;M1=0 -> 1PFB (具有逐周期电流限制的并行全桥。)

OC 调节电阻器使用33KΩ Ω

当 PWM,100%时、输出电机将不稳定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请转至以下数据表的第7.3.2.1章

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8412.pdf?ts=1666599582444&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDRV8412

    我认为这可能是问题所在。

    此致、

    Grzegorz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grzegorz、

    请建议 使用正确 的 BST 电容器。

    由于输入频率为3.6KHz、4个 BST 电容器(C15、18、20、23)的变化从100nF 变为220nF、情况有所改善、但有时仍然不稳定。

    并将4 BST 电容器从220nF 更改为470nF、DRV8412会烧毁。
    (在+12V 电源和 EVM GVDD 之间串联一个4.7Ω Ω 电阻。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我认为主要问题是您尝试以100%的 PWM 运行 DRV8412、我想220nF 或470nF 应该可以工作、但您也需要增加 PWM 的最短关断时间。 Ls FET 的导通时间必须更长、而不是50ns (第6.3章)。 我不确定您是否能够在 GVDD_X 引脚和 EVM 板上的去耦电容 C8、C9、C13和 C14之间放置串联电阻器。 将它们与自举电容 C15、C18、C20和 C23串联更容易(在本例中、开关时间会更长一点、因此我将保持在5-10欧姆之间)。

    如果没有串联电阻器、我会尝试220nF、让 PWM 保持在99.9%以下、并在必要时将 PWM 频率增加到5kHz。 如果我需要100%的 PWM、我会选择另一个具有电荷泵的驱动器、而不是自举电容器。

    此致、

    Grzegorz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    由于采用自举架构、DRV8412无法支持100%占空比。 如果您需要100%占空比、我建议使用 DRV8962。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Pablo、

    DRV8412和 DRV8962是否是同一 EVM? 还是 DRV8962具有专用 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    两个器件都是双路 H 桥、但 DRV8962具有不同的控制接口和电荷泵。  

    有一个 DRV8962EVM、但出于某种原因、它未显示在 TI.com 上。 我们正在努力解决这个问题。 解决问题后、您可以订购 EVM。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="449455" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1164186/drv8412ddwevm-pwm-input-100-output-motor-will-unstable,当 PWM 输入100%输出电机将不稳定时[/quot]

    输入 PWM 输入不能为100%、因为这为低 FET 导通提供了零时间来为 BST 电容充电。 该芯片要求每个 PWM 周期至少50ns。 为了避免以100%的电压运行、您可能需要将电源电压增加到高于12v。

    由于 BST 电压低于电压阈值、驱动器芯片关闭高 FET 并打开低 FET、因此输出关闭(不稳定)、从而短时间为 BST 电容充电。

    [引用 userid="449455" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1164186/drv8412ddwevm-pwm-input-100-output-motor-will-unstable/4379120 #4379120"]将4个 BST 电容器从220nF 更改为470nF、DRV8412烧毁。

    由于数据表中规定最大值为220nF、内部二极管烧毁 当为 BST 使用更多电容时、您可能需要在 GVDDx 与 BSTx 引脚之间添加肖特基二极管。

    如果您需要使 PWM=100%、则选择其他可100%运行的驱动器、因为它们具有不同的高侧栅极驱动电源电路。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    供参考。。。EVM 现已发布在网络上。

    https://www.ti.com/tool/DRV8962EVM

    此致、

    Ryan