This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 TPS92641PWPR/NOPB 的 MTBF/FIT、您能尽快返回给我们吗?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1166355/mtbf-fit-for-tps92641pwpr-nopb-could-you-please-get-back-to-us-asap

主题中讨论的其他器件:TPS92641

尊敬的先生:  

我想知道 适用于 TPS92641PWPR/NOPB 的 MTBF/FIT、请尽快返回给我们!

 

MTBF/FIT

条件

器件型号

MTBF

时基故障

TPS92641PWPR/NOPB

注意: MTBF (故障间隔平均时间)、MTTR (维修平均时间)、MTTF (故障平均时间)和 FIT (时基故障)是根据数据编译提供数值的方法、用于量化故障率和预期性能的最终时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elyse

    我将 在内部检查 TPS92641的 MTBF/FIT、并在获得结果后返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elyse

    您可以在以下链接中搜索所需的 MTBF/FIT 器件:

    MTBF 和 FIT 率估算器

    这是  TPS92641PWPR/NOPB 的结果