This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8452:关于自动扭矩的方框图

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165433/drv8452-regarding-block-diagram-of-auto-torque

器件型号:DRV8452

您好的支持团队。

我认为、自动扭矩方框图中的 atq_Calc 和 atq_CNT 是反向的。

是这样吗?

此致、

千兆

atq_Calc=atq_LRW+atq_CNT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Higa-San、

    请给我24小时的时间与系统工程师核实。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="421485" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165433/drv8452-regarding-block-diagram-of-auto-torque ]我认为自动扭矩框图中的 atq_Calc 和 atq_CNT 是反向的。

    否、方框图是正确的。 PID 回路工作以将 atq_CNT 保持在 atq_LL 和 atq_UL 范围内。 当由于电机负载增加(高于已编程的 atq_UL)而导致 atq_CNT 过高时、PID 回路会增大电机电流(满量程电流)以避免电机丢失步进、这会导致 atq_CNT 更低。 该芯片根据电机 BEMF 与步进输入生成 atq_CNT。  

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San

    感谢您的确认。

    我的理解是、在下面的方框图中、atq_CNT 的值为 tq_Calc 添加到 atq_LRN 中。

    如果我有误解、下面的方框图是否意味着 atq_CNT 值是根据 atq_LRN 和 atq_Calc 之间的差异计算得出的?

    数据表提供了以下图形和公式。
    我认为上面的方框图和下面的方程式不匹配。
    我对如何理解它感到困惑。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该块与方程和图之间没有冲突。

    atq_Calc = atq_LRN + atq_CNT;以此类推  

    atq_CNT = atq_Calc - atq_LRN;如方框图所示。  

    [引用 userid="421485" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165433/drv8452-regarding-block-diagram-of-auto-torque/4385161 #4385161"]如果我有误解,下面的方框图是否意味着 atq_CNT 值是根据 atq_LRN 和 atq_Calc 之间的差异计算的?

    是的、它是 Calc - LRN。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Higa-San、

    我同意 Brian 提到的内容-方框图没有任何问题。 atq_CNT 为 atq_Calc 减去 atq_LRN。

    此致、

    Dipankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian San Dipankar-San

    感谢你的建议。

    我很理解。

    谢谢。

    此致、

    千兆