This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何估算步进驱动器的裸片温度?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1166656/faq-how-to-estimate-die-temperature-of-stepper-driver

主题中讨论的其他器件:DRV8434

作者:Murugavel Raju

DRV8434系列等步进电机驱动器具有集成的 H 桥驱动器、适用于步进电机的 A 相和 B 相。 本常见问题解答中提供的 Excel 计算器工具“集成步进驱动器热估算器.xlsx”结合了器件数据表热应用部分中提供的所有公式并实现了计算自动化。 例如,请参阅 DRV8434数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8434.pdf的“热应用”部分。  请注意、这是一个估算器工具。 实际结果可能会因向 PCB 辐射表面热阻而异。

  1. 除智能调优纹波控制 STRC 模式外、TOFF 可以是衰减模式下的固定 TOFF 值。 对于 STRC 模式、可使用示波器测量 TOFF。 否则、在其最高设置中使用智能调优动态衰减 STDD 模式 TOFF 值可能会获得更接近的结果。
  2. 反电动势振幅可以通过使用与电机耦合的另一个电机旋转电机并以目标速度运行来测量、也可以使用此公式估算。 近似反电动势振幅= sqrt (2) x PI x rated 保持扭矩 x revs_per_second / rated 电流

注意:此公式要求在两个相位均通过额定电流供电时指定保持扭矩值。 如果仅在一个相位通电的情况下指定保持转矩值、请使用此公式。  

近似反电动势振幅= 2 x PI x 额定保持扭矩 x revs_per_second /额定电流

e2e.ti.com/.../Integrated-Stepper-Driver-Thermal-Estimator.xlsx