This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:如何选择 PWM 频率来驱动有刷电机

Guru**** 2554200 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8870

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1167112/drv8870-how-to-choose-the-pwm-frequency-to-drive-brushed-motor

器件型号:DRV8870

您好、TI 成员

使用 DRV8870时....  如何选择正确的 PWM 频率?

在阅读数据表时,只需给出0~100KHz 的 PWM 频率范围,  

此外、我还可以在 TI 网站  https://training.ti.com/motor-interfaces-and-pwm-frequencies?keyMatch=PWM%20FREQUENCY 上找到一些信息

但我不知道如何得到福卢马?

谢谢    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    网上有很多关于如何为您的电机计算 Tau 的文章、或者您的电机提供商可以为您提供。   

    一个良好的"经验法则"是避开音频频带并以>20kHz 的频率进行切换。  这很可能满足所有条件。

    此致、

    Ryan