This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:VDS 过流故障报告

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1166202/drv8718-q1-vds-overcurrent-fault-report

器件型号:DRV8718-Q1

您好、专家、

我正在测试 DRV8718-Q1 EVM 并查找 GUI 报告 VDS 过流故障。 我只配置两个 HBs、但您可以在 CEE 以下配置多个通道报告 VDS  过流 故障。 根据 d/s 中的"8.3.8.8 MOSFET VDS 过流保护(VDS_OCP)"、它监控 VDS 两端的电压。 但是、即使在正常工作期间、如果 PWM 为20kHz、周期也是50us。 占空比为50%。 因此、当高侧关闭而低侧打开时、H1 VDS 过流故障似乎仍将被触发。 请您解释一下这种方案。 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    感谢您的提问。

    我建议您在遇到故障后尝试此过程。

    1) 1)转到寄存器映射页面。

    2) 2)在地址0x09h 和0x0Ah 上为 HB3/4/5/6/7/8_CTRL 设置00。 (确保禁用 HB3/4/5/6/7/8)

    3) 3) CLR_FRT

    4) 4)再次开始驱动电机。

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    感谢您的回复! 我将测试并尝试您的建议。  

    [引用 userid="496843" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1166202/drv8718-q1-vds-overcurrent-fault-report ]d/s 中的"8.3.8.8 MOSFET VDS 过流保护(VDS_OCP)"、它监控 VDS 两端的电压。 但是、即使在正常工作期间、如果 PWM 为20kHz、周期也是50us。 占空比为50%。 因此、当高侧关闭而低侧打开时、H1 VDS 过流故障似乎仍将被触发。 请您解释一下这种方案。 [/报价]

    您能否还解释一下 VDS 过流的机制? 我在这里仍然有一些困惑。 谢谢。

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    VDS 过流在外部 FET 导通时监控其 VDS 电压。

    VDS = RDSon (FET)* I

    例如、如果 Rdson 为0.1欧姆、并且希望设置过流10A、  

    VDS 阈值可以是0.1phm x 10A = 1V。

    此致

    Shinya Morita