This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316AEVM:寄存器设置

Guru**** 2553740 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1164077/mct8316aevm-register-setting

器件型号:MCT8316AEVM
主题中讨论的其他器件:MCT8316AMCF8316A

大家好、

我使用外部 PWM 信号旋转电机。  我通常按如下方式旋转电机:1. 2)开启电源。 连接 USB 电缆、3. 加载寄存器、4. 断开 USB 电缆、5。 发送 PWM 信号。

关闭电源后、我再次打开电源并发送 PWM 信号。  在这种情况下、电机不会旋转。  要旋转电机、我必须连接 USB 并再次加载寄存器。  

是因为寄存器设置在关闭电源后初始化了吗? 如果是、即使在关闭电源后、是否仍有任何方法可以记忆寄存器设置、因为我希望将来在器件中集成 MCT8316A?

此致、

Hideyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideyuki-San、  

    感谢您将问题发布到 e2e 论坛-  

    我已将此主题分配给一名团队成员、我们将在下周做出回应  

    此致、  
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我收到你的回复后,已经过去了十天了。   

    很抱歉、我很想催促您、但我担心您或团队成员可能会忘记我的问题。

    此致、

    Hideyuki   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideyuki-San、  

    很抱歉耽误您的时间-回答您的问题、

    对于 MCF8316A 器件、您应该能够通过 EEPROM 编程保存默认寄存器设置、以便即使在电源循环复位的情况下也能保留所需的值。 请参阅概述 EEPROM 编程过程的官方数据表部分、因为我认为问题可能是客户未正确保存  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/mct8316a.pdf

    此致、  
    Andrew