This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8876EVM:DRV8876EVM 和 DRV8876-Q1EVM 是否可互换使用?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8876, DRV8876-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1167056/drv8876evm-can-the-drv8876evm-and-drv8876-q1evm-be-used-interchangeably

器件型号:DRV8876EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8876DRV8876-Q1EVM

您好!

我本来想为 DRV8876获取 EVM、但由于它们缺货、我是否能够将 DRV8876-Q1EVM 用于相同的评估?或者是否存在任何主要差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Domenick、

    在功能上、它们几乎是等效的。  压摆率(Trise 和 Tfall)规格只有一个不同之处。  DRV8876的速度更快。  您可以在数据表中看到。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ryan