This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:EMI 辐射发射100Mhz

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701, DRV8705-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1167052/drv8701-emi-radiated-emissions-100mhz

器件型号:DRV8701
主题中讨论的其他器件: DRV8705-Q1

我无法使用专为具有 DRV8701 IC 的3个驱动器设计的电路板通过 CISPR11 EMI 测试。 我查看了另外两个类似的帖子、并进行了相同的测试。 当电机断开连接时、测试失败、在没有 PWM 的情况下失败、唯一通过的方法是驱动器处于睡眠状态。 Idrive 为12.5/25mA、电阻为33k 欧姆、与我使用的 FET 一样低。 电容器根据数据表进行设置、它是一个4层电路板、接地端直接位于下方、电容器靠近芯片。 使用近场探头、我发现与3米室中相同的频率。 当探针直接位于 AVDD 和 DVDD 电容器以及电荷泵电容器上方时、会发现峰值。 我无法确定稳压器或电荷泵是否发出噪音。 我尝试添加与 AVDD DVDD 并联的较小电容器、但没有任何效果、向电荷泵输出添加电容器也无法解决该问题。 我几乎肯定 DRV8701是100Mhz 噪声的原因、我认为它耦合到 VM 或接地、并通过电池引线发出、这些引线足够长、可用作天线。  

是否有任何方法来滤除稳压器或电荷泵的噪声?

远场结果:

近场结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mathieu、

    请允许我在24小时内查找一些数据。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mathieu、

    尝试在电源线上添加 π 型滤波器、以消除您的疑虑。   

    如果您禁用3个驱动器中的1个或2个、辐射是否会降低?   

    我们通常在汽车器件上添加这些滤波器、并在内部使用扩频时钟来降低内部时钟产生的噪声。  这来自 DRV8705-Q1 EVM、它基本上是您要测试的器件的汽车版本。

    L1是一个2.2uH 的电感器。  完整的原理图可在网上找到。

    https://www.ti.com/tool/DRV8705H-Q1EVM

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    禁用驱动器可改善发射、但仍只有一个驱动器高于阈值。 我将研究扩频驱动器的更改以及添加滤波器。  

    由于我有3个内推驱动器、一个通用滤波器是否工作(一次只能有一个单独的驱动器供电)? 它们在电路板上分布很分散、但主天线是一条长电池引线。  

    谢谢你