This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703D-Q1:SP 引脚处的负电压有任何问题?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8703D-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1167592/drv8703d-q1-any-problem-with-negative-voltage-at-sp-pin

器件型号:DRV8703D-Q1

DRV8703D-Q1数据表中的方框图显示了连接在 SP 引脚上的电机的负极端子。 因此、在"慢速衰减"模式(PWM 周期的一半为"关断")下、续流电流流经低侧 FET 并绕过电流感应电阻器 Rsense。 为了适应这种拓扑结构、我们需要将电机的正负端子直接连接到我们的控制器、在控制器连接器上使用两个引脚。

但是、我们在连接器引脚可用性方面受到很大限制。 为了节省连接器引脚、我想将电机的负极端子直接接地、连接到控制器外部。 这会在我们的连接器上节省一个引脚、但这意味着在"慢速衰减"模式(PWM 周期的一半为"关断")下、电流将向后流过 Rsense、从而在 SP 引脚上产生负电压。

数据表指定了 SP 引脚的绝对限值为-0.5V。 在正常运行中、我们应用中 Rsense 两端的电压永远不会超过30mV (在任一方向)、但我可以 通过将二极管与 Rsense 并联来确保不能超过-0.5V 限值。


只要 SP 引脚上的负电压不降至-0.5V 以下、这种方法是否存在问题? DRV8703D-Q1将如何对 SP 引脚处的负电压做出反应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种方法没有问题。  如果超过-0.5V、则可能会损坏输入结构。   

    此致、

    Ryan