This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:NFAULT 下拉、无法运行

Guru**** 2559250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/765631/drv8825-nfault-pulled-down-and-fail-to-run

器件型号:DRV8825

大家好 、

我的客户使用 DRV8825进行步进电机驱动。 几天前、他们在1000个部件中发现了5个故障部件。 故障是、在出现阶跃信号且无输出电流后、NFAULT 节点被下拉、如下面的图1和图2所示。

图1.

图2.

 

他们进行了交叉实验:将故障器件放入新电路板、但仍然出现故障;将新器件放入原电路板、故障消失、这表示器件出现故障。

下面是原理图、所用电机的数据表以及正常器件测试结果。

图3原理图

图4电机规格

图5正常部件

图6正常部件

我想知道这部分以前有这样的问题吗? 或者、导致此问题的原因可能是什么?

期待您的回复! 谢谢!

赵国强

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    nFAULT 置位时、VCP 和 V3P3OUT 上的电压是多少?
    从 VM 上升到执行第一步的顺序是什么?
    序列中的每个步进之间有多长时间?
    需要采取什么措施来移除 nFAULT?
    切换 nRESET
    循环通电
    切换 nSLEEP
    如果电机断开连接、输出是否工作?

    如果切换 nRESET、nSLEEP 或重启可消除故障、请要求客户提供以下示波器捕获。

    放大(10us/div)触发@ nFAULT 下降。
    在单个示波器捕获中添加了 nSLEEP、AOUT1电压和 AOUT2电压。
    在第二个示波器捕获中、将 AOUT1和 AOUT2替换为 BOUT1和 BOUT2。

    此外、请在封装顶部提供标记。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    感谢您的支持。

    VCP 和 V3P3OUT 电压如下图所示:

    此外、切换 nRESET、nSLEEP 或重启不会移除 nFAULT。 断开电机连接时、输出恒定高电平。  

    谢谢!

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    如果切换 nRESET、nSLEEP 或重启不会移除 nFAULT、则系统中似乎存在短路。 OCP 正在发生、器件无法恢复。 卸下负载可以解决问题。

    快速检查以确定 AOUT1/2或 BOUT1/2是否导致故障、即断开 BOUT1/2并尝试运行电机。
    如果 nFAULT 不再有效、则 BOUT1/2似乎是问题端。
    如果 nFAULT 仍然有效、断开 AOUT1/2并连接 BOUT1/2。
    如果 nFAULT 仍然有效、则问题可能出在两侧。
    请添加已放大的请求范围捕获。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    你有更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    我们在一段时间内没有听到您的声音、我们假设您的问题已经解决。 如果您仍有疑问、请回复帖子或如果帖子已锁定、请选择帖子顶部的"+"提出相关问题"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、

    很抱歉因为农历新年假期而迟到的回复。
    我已要求客户进行测试、以查看是否发生了短路。
    此外、器件内部是否可能发生短路?
    CQE 已对此部件执行 IV 测试、结果良好。 进一步的分析也在进行中。
    谢谢!

    乔治