This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8840:在 CP1、CP2和 VCP 上飞跨电容器允许多少电容误差?

Guru**** 2560730 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/765092/drv8840-how-much-of-capacitance-error-is-allowed-for-the-flying-capacitors-at-cp1-cp2-and-vcp

器件型号:DRV8840

您好、Extparts、

我的客户询问 TI DRV8840的 CP1、CP2和 VCP 电容器的容差规格。 您可以支持此问题吗?

他们了解 CP1和 CP2之间需要0.01uF 陶瓷电容器。 VCP 需要0.1uF 陶瓷电容器。 然后,他们想知道每个电容器的最小值和最大值。

我看到 TI EVM 每个都使用+/-10%电容器。 但 实际上、我在  数据表中找不到有关此类容差的任何规格。

我是否可以拥有此类电容器的最小值/最大值?

提前感谢您的帮助。

此致、
Ikoma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ikoma、

    CP1、CP2和 VCP 电容器用于电荷泵电路。 这意味着它们上有脉冲电流。 因此、我首先选择 X7R/X5R 或 COG 陶瓷电容器。 然后、典型的电容器容差为10%。

    CP1和 CP2之间的陶瓷电容为0.01uF;VCP 的陶瓷电容为0.1uF、经 EVM 参考设计和客户电路板验证。 这些价值应该是可靠的。 我无法给出最小值和最大值、尤其是陶瓷电容器上的偏置电压可能会大幅下降。

    我必须给出电容器的最小值/最大值。 CP1和 CP2之间的电容器为0.01uF +/-10%;VCP 和 VM 之间的电容器为0.1~0.47uF +/-10%
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 谢谢你。

    Regardss、
    Ikoma