This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:DRV10983

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983, USB2ANY, DRV10983EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/766892/drv10983-drv10983

器件型号:DRV10983
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好!

我想设计一个简单的电路板、其中包含 DRV10983 IC 和驱动它所需的其他组件。 我想通过电位器控制电机速度。 我只想知道如何设置或访问驱动程序的寄存器、而无需购买任何已有的电路板。 是否需要设置这些寄存器? 我知道如果我们有评估板、那么我们可以使用与电机相关的 GUI 设置不同的参数。 我只想使用 DRV10983进行一些实验。 我是否可以使用 Arduino 或类似工具控制或设置这些注册? 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1) DRV10983 IC 寄存器用于配置器件。 如果 DRV10983数据表中提到的默认 EEPROM 设置"表8. 默认 EEPROM 值"( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv10983.pdf ) 适合您的应用程序,无需访问 EEPROM 寄存器。
    2) 2)要访问 EEPROM 寄存器、您无需 USB2ANY。 您只需要通过 I2C 与 DRV10983通信的设备。 只要 Arduino 可以通过 I2C 进行通信、它就应该能够访问 EEPROM 寄存器。 我们看到客户使用 Arduino 来对 DRV10983进行编程和控制。
    3) 3)请记住,在您的布局过程中,我们提供了您可以使用或使用 DRV10983evm 设计文件的参考设计,您可以在此处( http://www.ti.com/tool/DRV10983EVM#technicaldocuments )找到这些设计文件。 您无需购买即可制作 EVM 板。
    4) 4)如果要使用 GUI 进行快速调优、则需要 USB2ANY。 否则、您必须通过 Arduino 等 I2C 平台手动执行 EEPROM 写入/读取。

    如果您有任何问题、请告诉我、如果您的问题已解决、请单击"已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    它确实有助于我理解它。 如果您不介意、我还想问您一件事。 您能否确切地告诉我 ATMHz 328的哪些引脚 应连接 DRV10983的 SDA 和 SCL 引脚以与其通信? 我之前从未使用过、如果您为我提供一个简单的程序示例、说明如何编写 EEPROM 将会非常有帮助。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)不幸的是 、由于 ATmega328不 是 TI 器件、因此我不熟悉该器件。 只需将 ATMHz 328的 SDA 引脚连接到 DRV10983的 SDA、SCL 也是如此。  

    我会在 ATMHz 328的支持上发布有关如何与 I2C 通信和编写简单代码的文章。

    2)我们有一个 MSP430 Luanchpad 编程指南 ,用于通过 I2C 与 DRV10983进行通信,因此我将查看该指南(   )。

    如果您有任何问题、请告诉我、如果您的问题已解决、请单击"已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能否使用三个驱动器和一个 MSO430控制器独立控制3个无刷电机? 我还需要3个数字和模拟引脚用于用户控制。 感谢您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于 DRV10983、我最后要了解的一点。 如果默认设置满足我对电机的要求、并且我只想沿一个方向旋转电机、那么必须控制 DRV10983的一个必要引脚、如速度、FG 等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了 ATmega328的 SDL 和 SCL 引脚。 它分别是模拟通道4和5。 感谢您的回复。