This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10964:搜索风扇控制器

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10964, MSP430FR5721
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/766938/drv10964-search-for-fan-controller

器件型号:DRV10964
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5721

您好!

我们的客户正在搜索风扇控制器。 他们现在使用 MAX31790。

他们正在考虑更换部件。

您是否有任何推荐器件?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Naoki-San

       我叫 Sanmesh、很高兴见到您。 从数据表中可以看出、MAX31790似乎特别用于已经内置了电机控制 IC 的4线电机、并且只需要 PWM 信号输入来指示施加到电机的功率水平。 MAX31790所做的就是输出 PWM 信号、以指示施加到电机的功率水平、并读取转速计以读取电机速度。 如果我错了、请纠正我的问题。

    您是否只是在寻找 MAX31790的直接替代产品来驱动4线电机?  请告诉我。

    如果是、请让我与我的团队核实我们是否有任何部件可以做到这一点。 您已将 DRV10964列为器件、它不驱动4线电机、而是驱动三相无刷直流电机。

    如果您想更换4线电机上的电路并直接控制有刷/无刷直流风扇、我们有 DRV10964等器件可实现这一目的。

    此致、

        Sanmesh U.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sanmesh-San、您好!

    感谢你的答复。
    你是对的。
    我详细查看了 MAX31790的数据表。 它仅具有输出 PWM 信号和输入转速计数据。
    它可能是 MCU、而不是电机驱动器。

    客户的要求如下、
    电源电压:3.3V (绝对最大额定值:6V)
    PWM 输出(开漏)
    PWM 输出数:任意(取决于成本)
    PWM 频率:25kHz
    需要转速计输入
    接口:I2C
    他们需要低成本产品。

    你有东西吗?

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki-San、您好!

    让我与我们的营销团队联系、明天再联系您。 希望我们能找到一款易于使用且成本低廉的替换器件。

    同时、我建议查看我们的 MCU 产品、可能会在 MCU 端发布有关这一点的 e2e 问题、尤其是对于成本极低且功耗极低的 MSP430产品。 我不是很熟悉这个、所以这只是我的猜测。

    例如,部件 msp430fr5721 ( http://www.ti.com/product/MSP430FR5721 )有5个 PWM/定时器,可能满足您的要求,而且成本非常低( http://www.ti.com/product/MSP430FR5721/samplebuy )。 再说一次、我不是这方面的100%专家、所以这只是我的建议。

    此致、
    Sanmesh U.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sanmesh-San、您好!

    感谢您的快速回复。
    我将等待您的回答。
    我也会检查 MSP430。

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Naoki-San、

    我已经向营销团队了解了、在电机驱动方面、我们没有更换零件。 我被告知建议使用 MSP430、因为它成本低、可实现 MAX31790的功能。 请按照我在上述有关 MSP430的帖子中的建议进行操作。

    如果您有任何疑问、请告诉我。 否则、请选中"TI 认为已解决"按钮。

    此致、
    Sanmesh U.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sanmesh-San、

    感谢您的检查。
    我将为客户提供 MSP430。

    谢谢、
    Naoki Aoyama