主题中讨论的其他器件: MSP430FR5721
您好!
我们的客户正在搜索风扇控制器。 他们现在使用 MAX31790。
他们正在考虑更换部件。
您是否有任何推荐器件?
此致、
Naoki Aoyama
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们的客户正在搜索风扇控制器。 他们现在使用 MAX31790。
他们正在考虑更换部件。
您是否有任何推荐器件?
此致、
Naoki Aoyama
你好 Naoki-San
我叫 Sanmesh、很高兴见到您。 从数据表中可以看出、MAX31790似乎特别用于已经内置了电机控制 IC 的4线电机、并且只需要 PWM 信号输入来指示施加到电机的功率水平。 MAX31790所做的就是输出 PWM 信号、以指示施加到电机的功率水平、并读取转速计以读取电机速度。 如果我错了、请纠正我的问题。
您是否只是在寻找 MAX31790的直接替代产品来驱动4线电机? 请告诉我。
如果是、请让我与我的团队核实我们是否有任何部件可以做到这一点。 您已将 DRV10964列为器件、它不驱动4线电机、而是驱动三相无刷直流电机。
如果您想更换4线电机上的电路并直接控制有刷/无刷直流风扇、我们有 DRV10964等器件可实现这一目的。
此致、
Sanmesh U.
Naoki-San、您好!
让我与我们的营销团队联系、明天再联系您。 希望我们能找到一款易于使用且成本低廉的替换器件。
同时、我建议查看我们的 MCU 产品、可能会在 MCU 端发布有关这一点的 e2e 问题、尤其是对于成本极低且功耗极低的 MSP430产品。 我不是很熟悉这个、所以这只是我的猜测。
例如,部件 msp430fr5721 ( http://www.ti.com/product/MSP430FR5721 )有5个 PWM/定时器,可能满足您的要求,而且成本非常低( http://www.ti.com/product/MSP430FR5721/samplebuy )。 再说一次、我不是这方面的100%专家、所以这只是我的建议。
此致、
Sanmesh U.