您好!
我正在处理 drv10987,我在 BLDC 电机对齐方面遇到问题。 对齐需要更多时间,即使我在 GUI 中设置了0.04 s 的对齐时间,电机规格为24V BLDC、1.24 (Rphase)、412 (mV/Hz)、a1=0.019Hz/s、a2=0.22Hz/s2
请在这方面提供帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
主席先生、您好、根据您的建议、我现在正在使用 ALIGN AND GO 方法、现在 V3P3的下降没有发生、只有在我使用 IPD 设置时才会发生、正如我在上一篇文章的图像 中所示、但每次开始时、 它沿逆时针方向旋转并以顺时针 方向开始、...目前我已将开环/对齐时间设置为最大1.6A/1.2A、并将对齐时间设置为0.04sec、其中慢速加速范围为0.019Hz/s 和0.22Hz/s2。
我是否需要将 开环/对齐 时间比率更改为最小 值、以便像 在 align 中那样解决此 issue...it、现在需要大约3.36秒才能开始。
或任何其他需要更改的设置。 目前,我禁用了初始速度检测并启用了反向驱动并设置为无制动器...... 这使我的 BLDC 风扇 缓慢停止
谢谢
R MEGHANA
您好、先生、
实际上,在德州 DRV10987 EVALUAITON 板 上没有出现 VREG 5V 下降的情况,它发生在我的 BLDC 板上,我甚至更改了 IPD 电流阈值, 但是,如果我启用 IPD,我仍然可以看到 VREG 下降(Rph-ph=2.56欧姆,LPH-ph=8.13mH (测量的 LCR 表),PWM 在速度引脚(15kHz)……我已经根据 IPD 调优指南进行了调优,这些参数基于 IPD,不对齐 n GO,但仍然无法解决。
只有当我不能使用 IPD 时,Vreg 不会下降,但风扇的性能在启动时不好,它会反复地开始....
我将分享我的 BLDC 硬件架构的图像...如果出现任何问题、请告诉我
谢谢!
Meghana
是的、先生、
在评估板中、它运行正常、因为在评估板中、没有任何器件连接到 VREG 引脚。 这里未显示任何过流故障
但在我的硬件中、我将连接一个稳压器、从 Vreg 将电压降至3.3V、以提供给 ST 微控制器、在 Vreg 压降下、在这种连接中、电压为5V。
为了验证这个问题,我已经隔离了我与 VREG 的所有连接,它工作正常.....
但是 VREG 能够根据数据表加载100mA,所以我连接了80mA,降压 模式下的电阻作为负载,它仍然下降....,是不是我们应该将任何负载连接到这个引脚...... 在 待机模式 下,vreg 可用于 vp3p 和 v1p8.... 因此 ,我再次 从外部连接一个稳压器...这 是否会导致 问题
如果存在 OC 故障,原因是什么参数