This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8304:在 DRV8304S 上启用上拉值

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1166467/drv8304-enable-pullup-value-on-drv8304s

器件型号:DRV8304

您好!

我是否可以知道 DRV8304S 上使能引脚的内部上拉值是多少?

谢谢、

Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vishnu、

    感谢您的提问。 我的目的是在本星期结束前作出答覆。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vishnu、

    您能否解释一下您为什么要知道使能引脚的内部上拉值?

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    我设计了一个电机驱动器板、其中一条电源线连接 DRV8304S (~25.2V)、一条电源线连接3.3V LDO、然后 连接微控制器。

    我注意到一个问题、即如果我们打开25.2V 线路、然后打开6V 线路(延迟至少一秒)、MCU 无法正常启动。 它没有运行 已刷写的代码。

      当我将 DRV 的使能引脚下拉从453k 更改为100k 时、此问题消失了。 我仍在找出根本原因-内部上拉看起来是数据表中我找不到的重要信息。 请告诉我。

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vishnu、

    我将与我的团队协商、并打算在下周提供反馈。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vishnu、

    遗憾的是、我们没有数据表中指定的上拉值。 但我们已经指定了打开/关闭使能所需的电压。

    请将其用作设计系统的指南。

    最好。

    Akshay