This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8320RS:LAUNCHXL-F280049C

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1168022/boostxl-drv8320rs-launchxl-f280049c

器件型号:BOOSTXL-DRV8320RS

大家好、

VM 电压和 使能引脚正常。

您对 错误-1044和-1156有什么想法或建议吗?   

谢谢!

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、  

    感谢您在 e2e 电机驱动器论坛上发帖-  

    我已将此主题分配给团队成员以获得进一步支持。

    您能为我们提供有关运行条件和观察到的故障的更多信息吗?  

    特定错误的屏幕截图可能有所帮助、但 EVM 用户指南文档中遵循了哪些步骤、问题最初在哪里开始出现?  

    此致、  
    Andrew