请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV10983 主题中讨论的其他器件: DRV10975、 TIDA-00274、 DRV10987、 DRV11873EVM、 TIDA-00652
直流输入为12V 或24V 的 BLDC 电机无传感器 FOC 的最新电路板是什么? 分别是 DRV10975和 DRV10983。 需要知道它们是否可用于吊扇应用?
还有一个电路板 TIDA-00274是经济高效的驱动器、与其他电路板相比、该电路板的效率如何?