This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:BLDC 电机驱动器

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983, DRV10975, TIDA-00274, DRV10983-Q1, DRV10987, DRV11873EVM, TIDA-00652
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/760633/drv10983-bldc-motor-driver

器件型号:DRV10983
主题中讨论的其他器件: DRV10975TIDA-00274DRV10987DRV11873EVMTIDA-00652
 直流输入为12V 或24V 的 BLDC 电机无传感器 FOC 的最新电路板是什么? 分别是 DRV10975和 DRV10983。 需要知道它们是否可用于吊扇应用?
还有一个电路板 TIDA-00274是经济高效的驱动器、与其他电路板相比、该电路板的效率如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DRV10983和 DRV10975不是 FOC、但仍是12V 和24V 的无传感器180度正弦电机控制。 最新器件为 DRV10987 (工业器件)和 DRV10983-Q1 (汽车器件)。 由于允许的启动加速度较低、因此这些器件特别适用于吊扇。

    关于 TIDA-00274、我对该板不太熟悉、但与我们的180度正弦电机控制器件相比、梯形控制控制对正弦波形反电动势电机的控制效率较低。

    有关吊扇控制器的参考设计、请查看以下链接。 只需注意、DRV10983、DRV10975、DRV10983-Q1和 DRV10987都是引脚对引脚兼容的、因此在参考设计中、您可以将一个 IC 切换为另一个 IC。
    1) 1) www.ti.com/.../TIDA-00386、www.ti.com/.../tidu699.pdf
    2) 2) www.ti.com/.../TIDA-00652

    请告诉我这是否回答了您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DRV11873EVM 评估模块与什么有关? 我还在寻找适合太阳能供电应用的12V、24V 直流供电吊式风扇电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将查看器件数据表: www.ti.com/.../drv11873.pdf
    它表示 Vcc = 5V 至16V 和1.5A 电流。
    使用数据表中的信息、您可以确定它是否满足您的应用需求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还在寻找适合太阳能供电应用的12V、24V 直流供电吊式风扇电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ketan、

    我需要更清楚地了解您的问题、具体而言:
    1) 1)您的问题是什么电机驱动器件适合太阳能供电的吊扇电路?
    2) 2)您是否需要能够正确地从太阳能电池板获取电力的电路、或者只需要电机驱动电路?

    DRV10983和 DRV10987是吊式风扇的理想选择、尤其是在寻找集成器件时、DRV10987。
    如果您需要更高的电流、我建议查看 DRV8x 器件。

    如果您的问题更加明确一点、我可以提供更多帮助。

    此致、
    Sanmesh U.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在寻找一个从太阳能电池板汲取电能并直接馈入24V 直流的电路、例如绕过其中的降压 PFC 电路的 TIDA00652。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、如果我想订购评估模块 TIDA-00652、还可以如何订购? Order Now (立即订购)链接已禁用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您无法订购 TIDA-00652参考设计。 但是、产品文件夹页面(www.ti.com/.../TIDA-00652)中提供了设计文件 、您可以自行打印和组装电路板。

    另外、关于太阳能电池板电路、我猜您还需要太阳能电池板电路。
    我不是太阳能电池板方面的专家、所以让我回到这个问题上、但我猜您需要一个从太阳能电池板到 drv10983的直流/直流转换器。 这是24V 太阳能电池板吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ketan、

    对这是否是24V 太阳能电池板有任何后续行动?

    此致、
    Sanmesh U.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我在一天结束前对你作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将在星期一跟进同事的情况
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为我们没有太阳能供电电机驱动器的直接参考设计、但您可以尝试通过 TI.com 进行搜索。对于太阳能电池板电路、我不确定、但我建议使用一些 MPPT 系统和电荷存储(电池、超级电容器)。 充电电路将取决于电池的化学成分。