This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:PWM 开关频率变化

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1167618/drv8908-q1-pwm-switching-frequency-variation

器件型号:DRV8908-Q1

尊敬的专家:

低于 不同器件的 PWM 开关频率?

对于同一个器件、频率漂移有多大(例如、对于不同温度)?

PWM 模式

fPWM PWM 开关频率

PWM_CHX_FREQ = 00b 56 80 104 Hz

PWM_CHX_FREQ = 01b 70 100 130 Hz

PWM_CHX_FREQ = 10b 140 200 260 Hz

PWM_CHX_FREQ = 11b 1400 2000 2600Hz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    下面是我们可以共享的典型单元数据。  

    此致

    Shinya Morita