This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8846EVM:MSP_VINT -如何在软件中打开

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2617, DRV8846, DRV8846EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/777614/drv8846evm-msp_vint---how-to-turn-on-in-software

器件型号:DRV8846EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8846MSP430F2617MSP-FET430UIF

您好!

我们使用了 DRV8846 EVM GUI 来驱动我们的电机。 接下来、我们将板载 MSP430F2617用于我们自己的软件开发。 我可以通过 MSP-FET430UIF 调试器与 MSP430进行通信、并设法下载和运行代码。  

我遇到的问题是 DRV8846的 VINT 似乎与原理图上的 MSP_VINT 信号绑定、该信号与 MSP430上的 VeREF+引脚绑定。 有人能向我解释一下将 DRV8846的 VINT 连接到此引脚背后的想法吗? 为什么 IC 由该引脚供电? TI 提供的 DRV8846EVM MSP430代码 未按名称或如何激活引脚来提及 VINT。 能否有人帮助找到打开 VeRef+的相关代码、因为我目前无法使用 DRV8846EVM 电路板上的定制代码为 DRV8846供电。

谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Pirow:

    VINT 不为 IC 供电。 VINT 为 DAC 提供一个外部正基准。

    选择外部基准的原因是能够在 DRV8846的 VREF 引脚上使用0至 VINT。

    要查找相关代码、请在固件中查找"DAC"。

    对于最终应用、VREF 电压通常由从 VINT 到 GND 的电阻分压器产生。